This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益线性问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, ADS1259, PGA281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996050/pga281-gain-linearity-issue

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: ADS1259

您好!

我希望您能提供一些清晰的读数、以便我在低侧电流感应配置中使用 PGA281。 在增益设置被设定为低1V/V 至64V/V 的情况下、读数似乎相对准确且线性、然而在88V/V 增益设置附近、似乎有一个很大的跳变。 本示例中的 R-sense 使用相对精确 的设置为1欧姆。 我已经查看过数据表、但无法真正理解这一点(没有 pun 的意图)。 提前感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    错误标志是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    包含输出电压图和输入电压的表格图像模糊;我无法读取。

    当增益为88V/V 时出现非线性时、您可以随附输入电压与输出电压的文字文件或 Excel 文件吗?  创建此表时、在 出现非线性问题时、您是否还可以使用高精度外部仪表确认或包括 IIN 和 INP 输入两端的输入电压测量值?  这种情况发生在具有一个 PGA281器件的单个 PCB 上、还是发生在各种 PGA281器件上?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我尚未测量电阻器两端的电压、但我很快会测量。 同时请参见随附的。  
    e2e.ti.com/.../7485.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    感谢您提供数据的 Word 文档。  PGA281的最大 RTI (以输入为基准)偏移为±μ V (20+235/G)µV 或22.67uV (室温下、G=88V/V)  该器件的温度漂移非常小、单位为每摄氏度亚微伏、预期的最大增益误差为0.15%。  增益非线性误差最大为15ppm。

    如果我正确解释了文字文档图、则数据会显示非常大的误差。  

    例如,12mV (Rsense = 1 Ω*12mA)的输入电压和 PGA 增益= 88V/V 时,PGA 的标称输出电压应达到1.056V,加上最坏情况下的增益、偏移和非线性误差后,预期的最差精度未校准误差应约为±1.6mV (1.0544至1.0576)。   数据显示的 ADC 输出为1、094V、附加列显示的“输出电压(mm)”为2、150mV。

    我在提供的部分原理图上看不到任何明显的问题,但我缺少了完整的原理图。   

    我有几个问题:

    • 文字文档中的“输出电压(mm)”是什么意思? 与“输出电压 ADC”有何区别? 这些电压表测量值是多少?
    • 您能½使用外部高精度6 μ V 分辨率电压表验证 PGA281输入电压吗? 请在器件的 IN-N 和 IN-P 输入引脚处使用仪表探针测量电压。 另请使用示波器确认电压输入稳定且无振荡。
    • 请使用外部高精度电压表验证 PGA281输出电压。 请测量器件 VO-P 和 VO-N 输出引脚处的电压。 另请使用示波器确认输出电压稳定且无振荡。
    • 您使用 PGA281驱动什么 ADC 器件? ADC 器件上的采样率、分辨率、时序和精度是多少?
    • 该问题是在单个 PGA281器件还是 varous PGA281器件上发生? 如果仅测量了一个器件、您是否可以交换该器件?  

    如果您愿意、如果您提供完整的原理图和 PCB 设计布局、我们很乐意查看该设计。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • e2e.ti.com/.../DOC1.xlsxOnWord 文档“输出电压(mm)”是什么意思? 与“输出电压 ADC”有何区别? 这些电压表测量值是多少?
      • MM 是输出6.5位 万用表测量的输出电压与输出 ADS1259测量的输出电压。
    • 您能½使用外部高精度6 μ V 分辨率电压表验证 PGA281输入电压吗? 请在器件的 IN-N 和 IN-P 输入引脚处使用仪表探针测量电压。 另请使用示波器确认电压输入稳定且无振荡。
      • 请参阅随附的 DOC I 已在输入引脚上执行测量。
    • 请使用外部高精度电压表验证 PGA281输出电压。 请测量器件 VO-P 和 VO-N 输出引脚处的电压。 另请使用示波器确认输出电压稳定且无振荡。
      • 请再次参阅随附的 DOC
    • 您使用 PGA281驱动什么 ADC 器件? ADC 器件上的采样率、分辨率、时序和精度是多少?
      • 如上所述、ADS1259IPW 设置为最低采样率、以实现最高精度。  
    • 该问题发生在单个 PGA281器件还是各种 PGA281器件上? 如果仅测量了一个器件、您是否可以交换该器件?  
      • 我目前只加载了1个 PCB、但我更换了 PGA281、因为它可能有故障、但这没有解决问题。  
      • 如果您用电子邮件向我发送 PM、我很乐意为您提供设计文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    我已向您发送了一份朋友请求、以便我们可以通过私人对话分享原理图。

    我将获取 PGA281EVM 的保持状态、 并在 G=88V/V 的情况下生成测量值  请留出几天时间。

    部分原理图显示了不同的接地符号:AGND 和 GND。   VSP/VSN 电源和输出级电源以"GND"为基准。 RSense 电阻器和滤波器以"AGND"符号为基准。  

     您能否确认:原理图上的"AGND"和"GND"是在原理图中的某个位置连接还是连接在一起? 这些接地端是否处于同一电势?  如果它们不处于相同的电位或未连接、您能否连接它们并告诉我这是否有助于解决此问题?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、  

    我继续在工作台上设置 PGA281EVM、应用直流电源(B2912源/测量单元)、并使用两个6 ½位万用表测量输入和输出端的电压并更改增益。

    IN-N =0V (GND)、IN-P =~12.047mV、VSP/VSN =±15V、VSOP=+5V、VSON=GND、 VOCM=+2.5V。

    下表列出了测量结果、其中绝对误差为几十到几百微伏。  该精度误差在器件的偏移、增益、共模和线性误差范围内。  在 EVM 上的较高增益下未看到严重的大线性误差;预期输出和测得的输出电压跟踪密切。

    一个可能的问题是接地问题。  在原理图中,‘原理图中的电源‘GND’和 AGND’未连接到相同的0V 电位,则器件可能超出输入电压范围。  PGA281的输入端和输入端都需要保持在允许的电压范围内。  如果 Rsense 电阻未接地到同一电位、则输入可能恰好位于边缘、或超出有效输入线性范围、并且随着仪表放大器增益的增加、总线性问题将表现为:

    (VSN)+2.5V <输入电压范围<(VSP)-2.5V

    我已向您发送了一份私人对话请求、以防您想要分享原理图和 PCB 布局以供审阅。

    谢谢、此致、

    Luis