This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1 &放大器;AMC3302

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, AMC1311, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994788/amc1311-q1-amc1311-q1-amc3302

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3302AMC1311TLV6001

Smith、您好!

我分别使用 AMC1311和 AMC3302仿真了隔离式电压感应和隔离式电流感应。 我添加了这两个文件。  

请检查并确认是否继续。

我使用的是 MCP39F511A,其输入 ADC 范围为+/- 600mV。

我已经为 TI 和 Tina 中的隔离式电流测量创建了仿真隔离式电压感应文件 PSPICE

e2e.ti.com/.../Isolated-Voltage-Sensing.DSN 

e2e.ti.com/.../sbam444_5F00_Isolated-Current-Sensing.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    我只想向您确认、您没有遇到仿真或计算方面的问题、您只是要求检查一下?  

    请确认您正在对两个器件使用 MCP +/-600mV 输入?  

    AMC1311电路的反馈(5k x 2)和增益(3k)电阻非常适合+/-600mV (2V 输出* 3/10)、但我看到 AMC3302电路具有单位增益配置。 您是否计划不使用 AMC3302的完整输入范围?  

    您能否共享130uohm 分流电阻器器器件型号和要测量的所需电流幅度(标称值、最大值)?  

    我不是很肯定、通过 AMC3302的 LDOout 为 TLV6001供电是可以的。 我认为会是这样、但我会与设计团队确认这种联系。  

    在进行布局时、请确保使用短的低阻抗走线连接 DCDC_HGND 和 HGND。 如果您希望在制造前准备好再次检查、我很高兴查看布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    我曾与设计人员交谈过、TLV6001正电源不应连接到 LDOOUT。 该引脚的电压可在2.4V 至3.2V 之间变化、不应连接任何外部元件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alexander、

    是的、我在仿真中没有遇到任何问题。 但您可以检查一次。

    是的,我对 两个器件都使用 MCP39F511A ADC 范围(+/-600mV/增益)。 实际上、MCP 具有 电流和电压的可选增益、可在1到32之间变化。  

    我可以使用较高的分流电阻值(200或300微欧)来利用 AMC3302的较高范围。 在测试期间、我们必须根据发热情况进行呼叫。 电流范围为2A 至100A。 最大电流可达105A。 下面是暂定分流值

    1) MPN:- WSLP3921L3000FEA,制造:- Vishay Dale

    2) MPN:- PU3921FKNP90U2L,制造商:- Yageo

    我的问题是、我们是否能够在电压和电流测量中实现0.1%的误差。 我主要担心的是电流测量。 我应该使用0.1%分流器吗???

    是的、我们将在完成 PCB 后检查布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    您选择的两个分流器在纸张上看起来都很好。 正如您所说的、它将取决于发热、主要是 PCB 的结构。 铜平面越大越厚、散热越多。 具有散热过孔、散热器、风扇等的额外层也会有所帮助。  

    您是否预计连续电流为105A、或者这是否属于短期情况?

    遗憾的是、我怀疑您在这个低电阻水平上能够找到0.1%的分流器。 在200 μ 欧姆时、0.1%的变化为+/-2 μ 欧姆、这将非常难以制造(甚至测量)! 此外、在电阻条件下、这种低阻值焊接电阻和 PCB 组装在等效感应电阻中发挥着重要作用。 您可能需要在生产时执行增益和偏移校准、以可靠地实现0.1%。  

    您的环境温度范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alexander、

    实际上,我们的连续电流将是100A。 我的裕度为5%。

    第二个问题、根据电动汽车充电的电池电压、将控制电流。 我们的是一款200V 至1000V 充电器、因此在电压达到300V 之前、电流将在该电流降低后100A、因为充电器功率受限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    我明白了。 这些分流器应该正常、但应考虑仔细的 PCB 设计。 您可能需要在其他层使用较重的覆铜重量(2oz、3oz、4oz)和热管理过孔、以帮助散热。 正如我之前说过的、当您准备就绪时、我很高兴查看布局。 如果您有其他问题、请告诉我。