This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:VSP 和 VSN 的电压范围是多少? 我必须对 VSN 使用负电源吗?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997538/pga281-what-is-the-voltage-range-of-vsp-and-vsn-do-i-must-use-a-negative-power-to-vsn

器件型号:PGA281

VSP 和 VSN 的电压范围是多少? 我查看了以下数据表、但仍感到困惑。 这意味着 VSP 比 VSN 高10V 到36V 吗?   我可以使用 VSP=10V 和 VSN=0V 吗?  (单电源) 还是应使用 VSP=5V、VSN=-5V (正负电源)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGA281的总工作电流是多少?  我是说在工作模式下、而不是在静态模式下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    PGA281可由单极电源、正电源供电、其中 VSN +0V 和 VSP=+10V;此外、该器件可由双极或正/负+/-5V 电源供电、如上面的数据表规格所示。  

    此外、请记住仪表放大器的输入电压范围:INN 和 INP 输入必须与输入级电源轨保持至少2.5V 的电压、才能使器件保持在线性区域并正常运行。  换句话说、INN 和 INP 输入的允许电压输入范围为:

    (VSN)+ 2.5V < 输入电压范围<(VSP)- 2.5V

    例如、如果您的应用需要测量以 GND 为基准的输入电压、其中一个输入接地(INN=GND)、则需要使用双极 VSP/VSN 正/负电源为器件供电、以便输入保持在允许的输入电压范围内。

    静态电流是 PGA281在器件导通且输出为空载时的电流消耗。  如果您为放大器加载负载、则负载电流将添加到总电流消耗中。  如 数据表中所示、器件的 PGA281静态电流消耗在输入级电源(VSP/VSN)上典型值为2.4mA 和2.1mA、在输出级电源(空载)上典型值为750uA。 例如、如果加载了 PGA281输出级、如果 VSOP 输出端的负载为1mA、则该额外的输出负载电流会增加电路的总电流消耗。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、在我的设计中、我将使用 VSP=5V、VSN=-5V、VSOP=5V、VSON=0V、DVDD=3.3V、 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    是的、这将起作用。  

    在这种情况 下、仪表放大器输入 INN/INP 的允许输入电压范围为+/-2.5V (或距 VSP/VSN 输入级电源2.5V)。

    此外、请确保将 VOCM 引脚设置为所需的电压。

    如果输出级电源设置为 VSOP=+5V 和 VSON=0V、则需要将 VOCM 驱动到通常接近中间输出级电源的电压。 PGA281输出可产生以 VOCM 电压为中心的对称全差分信号、也就是说、PGA281输出共模电压电平由 VOCM 引脚控制。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我使用两个从5V 到输出电压为2.5V 的100K 欧姆电阻分压器来获得 VOCM 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    听起来不错、如果您有其他问题、请随时发帖。

    此致、

    Luis