This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:将 pSPICE 模型导入到项目设计中

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996328/opa657-importing-pspice-model-into-project-design

器件型号:OPA657

大家好、

在使用 pspice for ti 进行仿真时、我在 OPA657中使用 pspice 模型时遇到困难。 我所做的是下载 OPA657的 pspice 模型、该模型在项目页面的技术文档部分中提供、并尝试使用.lib 文件生成器件。 但最终出现以下错误

错误(ORPSIM-15108):X_U2使用的子电路 OPA657未定义

我显然在这里遗漏了一些东西、并试图弄清发生了什么错误。

欢迎专家用户提供任何指导。

谢谢、

SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    由于您从 TI 下载了模型、因此不需要使用第三方符号生成过程。 您只需解压缩/提取 zip 文件夹、然后将 OPA657的 OPJ 文件拖放到原理图窗口中即可。 单击"放置器件"按钮、您将在设计缓存中看到 OLB 文件、您可以将其拖放到原理图上。



    如果您仍有问题、请告诉我。


    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您提供宝贵的指示。 我按照您建议的方法、将 OPA657的.OPJ 文件拖放到我的工作原理图中。 这样、我就可以直接将器件 OPA657添加到原理图中并使用它。 但当我运行以下错误时、仍然会弹出。

    错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 OPA657未定义。

    我非常清楚导入.OPJ 文件(感谢您的提示)、但不知道错误的原因是什么。

    谢谢、

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    通过 此处的链接找到了有效的解决方案。 我在处理错误后发现的是.lib 文件、必须在创建/编辑仿真配置文件时向仿真器显示、以便仿真器将使用/导入的组件的正确库文件归零(在本例中为 OPA657)。

    希望这能帮助或挽救我这样的新用户。

    请专家用户添加您宝贵的意见、以便在我的理解有误时、我可以即兴发挥作用。

    此致、

    SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SK、

    当您拖动时、它应显示在 Design Cache 下。 不知道这是为什么不起作用、但我很高兴您能让它工作。


    最棒的

    Sam