This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:IC 在通电时烧断。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TL081, THS3491DDAEVM, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992475/ths3491-ic-blows-up-when-powered

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: TL081LM4040
你好。
我对 THS3491 IDHAR 有问题、因为它在通电时会爆炸。 我已经欺骗了其中的两个。 我从 DigiKey (296-51646-1-ND)购买了这些产品。
电路板工作正常 、因此它不是电源极性问题:我焊接了一个 TL081 (见下面的照片)、它输出相应的脉冲(由于 IC 的速度差异很大、这是一个非常难看的脉冲)。 这两者的电源引脚对地短路。
第二幅图中显示了预期电路:它是增益为10的差分放大器。 输入脉冲的宽度为1Vmax 和5ns 至200ns。
THS3491是一个电流反馈、但我缺少一些东西。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Augustin、

    您没有发布您在帖子中引用的波形。 电源是否经过调节和旁路? 您是否还确认 PD 引脚在上电后仍然处于高电平?  

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。
    电源来自测试台电源(MCP M10)(至少现在、稍后我将焊接 Recom RAC10-15 DK/277、提供±15V、420mA)。 我有一组去耦电容器(请参阅照片:两个10 μ F 的电容器是2312 (6032公制)钽电容器、其他的电容器是0805陶瓷电容器)。
    我刚刚测量了 PD 引脚、它始终保持高电平(5V)。 也许我可以在其中添加一些逻辑以实现更好的电源控制、但现在它连接到5V
    对于波形、这里是示波器屏幕的图片。 蓝色是输入、黄色是输出(使用 TL081)。 我知道这不是最好的、如果您需要、我可以多花点时间。
    为了位于安全侧、引脚1是左下角的引脚1、对吧?
    运输可能会损坏所有 IC?  它们可能比其他 IC 更容易受到影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会尝试在器件引脚上将一些10欧姆 R 与电源串联、使其与去耦电容器串联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    1.您是否见过数据表第7.1节的脚注(2)? 突然连接到工作台测试电源可能会开启 THS3491的内部边沿触发 ESD 吸收器件并损坏 OPAMP。 正如 Michael 所建议的那样、向电源电压引脚添加串联电阻可以足够慢地突然导通、并有助于保护 THS3491。

    THS3491的绝对最大电源电压为+33V 或+/-16.5V。 工作台测试电源电压的轻微调整可能会损坏 THS3491。

    3.某些工作台测试电源在开启期间可能会发出危险的过压。 如果是这种情况、 请在打开工作台测试电源时断开到 THS3491的电源线。 导通后、将电源电压调整为0V、将电源线连接到 THS3491、并将工作台测试电源的旋钮转到所需的电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    电源 dV/dT 是一个很好的点、尤其是在这些引脚上有任何电感反冲时。 实际最大静态电源可能远高于规定值-器件上的早期测试显示大于45V 的静态电压、没有击穿、但无法通过 PDK 限制来支持。  

    该10欧姆串联电阻还将处理 dV/dT 问题(如果电源去耦在另一侧)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    您是否仍遇到此问题?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam (以及所有人):
    我正在尝试获取更多 IC、因为我在阿根廷、这将需要相同的时间(例如1个月)。

    我将让该线程打开并测量我的电源瞬态。 在我动手操作 IC 后、我会告诉您。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电源启动。 它非常干净(不知道8%过冲来自哪里)。

    因此、我将添加10欧姆电阻器、等待新芯片到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 THs 的浪涌电流可能是问题(可能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 新 IC 已推出。
    我添加了 THS3491DDA 评估板中使用的两个 HI1206N800R-10铁氧体磁珠(每个电源一个)、并将电压降至12V。 它会被击打。 我甚至无法使用示波器测量电源电压:我得到一个2.5V 脉冲、然后它返回到0V

    PD 引脚有什么问题吗? 我将其连接至5V、而在 EVM 中、它连接至 VS+。

    EVM: www.ti.com/.../slou480.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了位于安全侧、引脚1是左下角的引脚1、对吧?
    (上面的 IC 图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10欧姆铁氧体与10欧姆电阻器不同、您可以尝试使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道铁氧体现在与电阻器相同。
    无论如何、引脚1和 PD 引脚电压会怎样?

    铁氧体的电阻为80欧姆。 使用 EVM 电路进行即时消息传递。

    而且我只有2个 IC、我无法不断地将它们吹开。 它们价格不便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    EVM 将/PD 引脚连接到 VS+。 我也会这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

     根据 THS3491DDAEVM 页面上的图像、引脚1确实应该是图像中左下角的引脚1 (并在其中添加了一行)。  

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    它现在是否在连接到 Vs+的/PD 和插入到电源线中的10R 电阻器的情况下工作?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    是否有其他器件由这些电源轨供电? 如果我们能够确认电源极性问题或其他问题不存在、我会感觉更好。 即使存在 PD 引脚问题、也不应损坏 IC。  从电路板上移除芯片后、如果您探测 PCB 上的电源引脚焊盘、 导轨 看起来是否正常且稳定、而不消耗电流?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="450975" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/992475/ths3491-ic-blows-up-when-powered/3685900 #3685900"]即使存在 PD 引脚问题,也不应损坏 IC。

    嗯、 如果在电源电压下降时为/PD 供电...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他 IC 连接至-15V、唯一连接至+15V 的 IC 是 LM4040。

    我正在检查并仔细检查所有内容。 我 认为由于 LM4040工作正常(没有焊接)、因此不存在电源极性问题。 这是33欧姆电阻之前(Yelow)和之后(蓝色)的正电源轨。 紫色(或品红色)是5REF 信号(请参阅图片前的)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我剪切了布线、下次焊接 IC 时将其连接到15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agustin、

    您能否从低得多的电源电压开始? 最终由电池提供?

    Kai