This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:电流消耗

Guru**** 2779295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994934/ths4531a-current-consumption

器件型号:THS4531A

大家好、

 该 IC 的实际运行电流消耗是多少?

模拟 TINA 上的电路时、流耗为19mA。 在数据表中、流耗为0.25mA。  

此致、

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

      对于电流消耗、您需要在电源而不是在断电引脚上进行测量。  

               

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    需要在 VDD 上直接拉低电源引脚? 我能否添加一个串联电阻器来限制此引脚上的电流消耗?

    此致、

    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

      您可以在断电引脚上添加一个串联电阻器、但引脚上的电压需要高于2.1V 才能启用放大器。 我不太确定是否在此对该引脚的电流消耗建模。 让我与我的团队核实这个问题、下周初回来。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下、PD 引脚电流都与 FDA 的 ICC 无关紧要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    谢谢、我在等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    在数据表中、该引脚的偏置电流为50-500nA。 但在仿真中、它的电流消耗为~19mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

      该模型似乎不包含断电功耗。 当被连接至正电源(被禁用)时、它应该接近0nA、而当被连接至负电源(被启用)时、它应该大约500nA。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Sima!

    此致、

    Leonardo Trinta