This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:代码丢失

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997673/ina226-missing-code

器件型号:INA226

您好!

我将使用 INA226进行电压和电流测量。 我注意到一些代码从未由 INA226 ADC 生成。 在这里、您可以看到8192个样本的直方图、其中我使用5m Ω 感应电阻器测量+5V 电压轨。:

在数据表中、我看到典型的 DNL 小于+-0.1LSB、这表明没有丢码、但我看不到 DNL 规格的最大限制。 看到此类缺失代码是否正常? 通过探测 I2C 并确认缺失的代码确实丢失了。

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    我刚刚联系了设计团队、他们告诉我、根据当前结果、  可能会有缺失的代码、具体取决于为校准寄存器选择的值。 对于分流电压、您应该只能看到最快转换模式的缺失代码、而不进行平均计算。  这应该随着更长的转换时间和/或平均值计算而消失。