This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111:EF 引脚时序实现

Guru**** 2515595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997698/xtr111-xtr111-ef-pin-timing-implementation

器件型号:XTR111

XTR111:EF 引脚时序-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

大家好、

我对错误标志跳闸的时序有疑问。 您可以参阅上面的文章。 我看到延迟时间大约 为665us。 但这是 EVM 测试的结果。 我们是否有任何文档对此进行解释? 我们需要确保断线功能。 您是否有任何推荐的时间? 3ms 对于所有条件下的 EF 跳闸是否足够长? 谢谢。


此致、
陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    EVM 的电路似乎没有显著增加/EF 引脚的延迟。 但考虑10nF 输出电容(EVM 中的 C3)。 输出电容越高、逻辑电路检测负载断开的时间就越长、因为输出电容器将吸收最初用于负载的一定一部分电流。 因此、我猜总延迟也取决于输出电容器的值。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我们没有有关 EF 引脚过热或其他条件的时序特性数据。 我们获得的最佳数据来自您链接的帖子中的 Zak 测试。 确切的时序可能取决于电路配置。

    错误标志的行为受以下因素的控制(从 本帖子中):

    只要负载产生的电压不会将 PMOS 器件的漏源电压降低到强制其超出饱和(有效)工作区域(|VDS|<|VDS (SAT)|)的程度,电路就会正常运行。  FET 源极上的最大电压由数据表图17和18中列出的“IS”引脚与输出电流和环境温度的限制控制。  您可以在此将 IS 电压与为 FET 指定的最小 VDS 电压相结合,以确定正电源的最大电压,该电压仍允许电路在所需的电流下运行。  如果负载超过计算出的电压、则 FET 将开始截止、并且适当的电流将不再能够流动、从而导致/EF 标志变为低电平。

    因此、所使用的 IS 引脚配置将影响截止点(以及产生的 EF 跳闸)的发生位置。 跳闸时间将由多个因素决定。 正如 Kai 指出的那样、当发生断线时、输出不会立即导轨、而是由输出电容减慢。 这将根据输出电路的 RC 特性导致延迟。 该延迟将导致 EF 的内部触发延迟。 此外、误差标志引脚本身上会有类似的 RC 延迟、这是寄生电容和所使用的外部上拉电阻的函数。 在示波器上、随着标志变为低电平、这看起来有点像压摆限值、除非引脚上有显著的电容、否则很可能可以忽略不计。 最后是内部延迟、根据 Zak 的测试、我估计大约在~600us 范围内。

    请注意、Zak 的测试表明、更高的目标输出电流会导致更快的标志跳闸、您也可以在应用中观察到这种趋势。 如果客户的上拉电路和输出电容 与 EVM 的电容相似、那么我预计3ms 足以记录断线跳闸。 但是、我建议任何关心确切时序的客户对 其最终电路进行自己的测试。 通过移除负载并测量跳闸时间、他们可以像 Zak 那样测试时序。 希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Jon