This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:输入电压噪声密度的估计最大值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996076/opa145-estimated-max-value-of-input-voltage-noise-density

器件型号:OPA145

大家好、

我的客户想知道 OPA145的输入电压噪声密度规格的估计最大值。

您是否有任何数据(如在验证过程中获取的数据)?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    数据表中列出的 OPA145的典型电压噪声密度来自在产品验证期间收集的数据。 当时收集的特定数据为公司机密数据、不与客户共享。  

    通常、对于运算放大器电压噪声密度、 我们可以预期宽带电压噪声的典型值会有大约+/-30%的变化。 1/f 噪声可能会翻倍。 它取决于特定器件的1/f 频率发生位置。 这两种方法都依赖于处理、因此器件和生产批次之间会出现差异。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomas San、

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa