This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:输入差分模式电压范围

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996988/opa2376-input-differential-mode-voltage-range

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: TLV9062

在 d/s 中、它指定了输入共模电压范围、输入差分电压范围如何?

谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    OPA2376是运算放大器、而不是比较器、因此不应直接使用差分输入电压进行驱动。  这样做将导致其其中一个电源轨上的输出崩溃。  但是、如果考虑差分放大器配置、最大输入差分电压取决于所用电阻器的比率、并且必须确保输入端子上的输入电压处于为 OPA2376供电的电压范围内。

    在正常运算放大器应用中、负反馈驱动同相输入虚拟短路内的负输入。  但是、如果您询问 OPA2376在不损坏的情况下可以承受的绝对最大额定电压、如下所示。  超出此范围 将需要使用串联输入电阻器将输入电流限制在10mA 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    谢谢。  

    实际上、客户多年来一直在使用400Vdc 电阻分压器在直流链路感应中使用 OPA。 但到目前为止、他们发现太阳能系统中 OPA2376和 TLV9062的行为各不相同。 TLV9062正常、但 OPA2376在测试中是 N.G。 我将通过单独的电子邮件与您分享。 谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的 TLV9062和 OPA2376之间的主要区别在于工作温度范围–TLV9062输入共模电压在-40V 至125C 的整个温度范围内以低于负电源100mV 的电压进行扩展、而 OPA2376 VCM 范围仅在25°C 时指定。  à、我知道、在125C 时、OPA2376线性输入共模电压的扩展范围可能仅比负轨高400mV (比25C 时高500mV)、这可能是 Vis–Vis–Vis–Vis–TLV9062性能有所不同的原因–这意味着在3.3V 单电源上、Vcm = 0时、 TLV9062可在高达125C 的温度下正常工作、而 OPA2376不能正常工作。