This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:澄清了热阻

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997740/opa547-thermal-resistance-clarification

器件型号:OPA547

大家好、

你好。

我在数据表中看到一个 θ JC 和一个 θ JA 我想知道外壳电阻代表什么。 它是从结点到接地散热片的热阻吗? 如果不是、您有该热阻值吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    OPA547情况下的真正重要热阻是结至外壳 θJC Ω。  它表示 从芯片到 TO-220散热片的内部热路径电阻。 大部分热量将通过此路径从芯片和封装中传导出来。

     热阻 θJC Ω 在 f > 50Hz 时的"典型值"为2°C/W、 而在直流时为3°C/W。 使用适用的条件编号来确定散热器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程师