This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181-Q1:INA2181故障模式需要 TI 帮助进行分析

Guru**** 2510845 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2181, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997263/ina2181-q1-ina2181-failure-mode-need-ti-help-to-analysis

器件型号:INA2181-Q1
主题中讨论的其他器件:INA2181INA240

 您好的团队:
现在、我们在 INA2818应用中遇到了问题。

我们将 INA2181用于汽车产品的螺线管高侧电流放大器、SCH 就是这样。

INA2181有两种故障模式:

  1. 在电磁阀开关关闭状态下、输出具有0.2V~0.8V 偏移电压。 这种故障模式是我们的主要问题。 我们总共有12个故障器件、所有故障器件均在样片构建期间提供。

  1. 输出电压不能与输入电流线性、输入为1.8A、输出为0.8V。 此故障模式仅是生命周期测试的一个部分。 电磁阀正在燃烧会导致驱动电流过高、无法满足需要。

 

现在、我们可以通过 ESD 测试重现故障。 但故障模式与我们的产品不同。 ESD 测试故障 包括2个故障、仅包括故障1 (具有偏移输出)。 您可以找到以下结果、INA2181具有1V 静态输出偏移、在工作时与输入电流不呈线性关系。

您可以帮助我分析故障原因吗? 并向我提供故障排除建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了保持相同的拓扑、我建议改用 INA240。 您可能需要飞线连接一些实验板、以便在开始 PCB 旋转之前查看结果。

    INA2181在当前配置中可能无法正常工作,这可能是故障率较高的原因。 如果您只需要测量有功电流而不是衰减、则仍可以使用它。 但需要将(IT 和 Rshunt)移动到以下两个位置之一:(1)在电磁阀和电池的正极端子之间(高侧感应);或(2)在开关和电池负极端子之间(低侧感应)。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否意味着 INA2181在关断期间无法承受绝对反向电压? 但现在我们有续流二极管来保护反向电压。 我们尝试移除该二极管也不会损坏 INA2181、即使 IN+和 IN-的电压为35V。

    我们很困惑 INA2181无法找到任何超范围条件。  在样片构建阶段会发生许多故障。 这意味着电磁阀仅激活几次。

    希望能详细了解这些故障模式和对策。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为过压/欠压是问题所在。 更可能的情况是导致问题的快速共模开关。

    您可能需要探测 INA2181以查看损坏/降级是否是永久性的、例如与已知良好的单元相比、进行简单的引脚欧姆测试。 另外、如果通过另一个部件 解决了问题、则会提供间接证据。

    此致、Guang