This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:存在输入光时、TIA 输出的频率频谱不平坦。

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996734/opa847-unflatness-of-the-freq-spectrum-of-tia-output-when-there-is-input-light

器件型号:OPA847


放大

原理图


如何使 频率 频谱变得平坦?引脚的电容约为9pF、因此两个引脚构成  了18pF 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改标题:没有输入光时 TIA 输出频率频谱的不平坦度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    我可能会这样做:

    e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847.TSC

    不要忘记在 R3和 R6之间放置电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何都要感谢。R3和 R6在哪里? 在模拟中,频率可能是平坦的,而在实际测试中则不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    您的原理图 R3和 R6

    为 OPA847的输出引脚添加一个较小的串联电阻、以隔离电容负载。 或者、您是否将具有50R 输入的示波器连接到 OPA847的输出? 然后在 OPAMP 的输出引脚上添加一个50R 电阻器。

    您能否展示您的布局和设置照片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记问:C4=100pF 怎么样? 该电容器的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局:

    100P 1kΩ:CR 10M 低滤波器电路。

    为 OPA847的输出引脚添加一个较小的串联电阻、以隔离电容负载。  

    您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    容性负载会侵蚀相位裕度并降低稳定性。 请阅读数据表的"驱动容性负载"部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,明天我将取下盖子。 您对布局有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要忘记在 R3和 R6之间放置电容器。 为什么要这样做?在我看来,这将降低输入电容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    这是您自重新设计并发布到另一个线程中以来所使用的板吗?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,它们是相同的版本。 在另一个线程中、我给出了两个符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baolin、

    为什么要对同一电路启动两个线程?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4GHz 运算放大器而言、这种情况下的电感太大:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    也许想多讨论一下!专注于不平整的地方!  

    谢谢!

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    输入端铜迹线的电感(此处根据1nH/mm 经验假设为30nH)会导致频率响应产生强纹波、甚至不稳定。

    在使用4GHz OPAAmp 时、每毫米都很重要。 不能使用4GHz 运算放大器、也不能使用4MHz 运算放大器轻松实现。 4GHz 甚至不会原谅我的错误!

    Kai