This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:计算正反馈结构以增加迟滞

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901-Q1, TIPD144, TIPD178, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994015/lm2901-q1-the-calculation-of-the-structure-of-positive-feedback-to-add-hysteresis

器件型号:LM2901-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2901

大家好、

我的客户拥有使用两个 LM2901-Q1作为电流保护解决方案的设计。 下面是原理图: CSA 是从电流传感器检测到的信号、左上角的图是 CSA 的波形。 红点线表示正负周期的阈值。   

 

U2106:3用于检测 Vcsa 是否超过 Vp、U2106:2用于检测 Vcsa 是否超过 Vn。  

我的客户有一个问题、即如何计算 U2106:3的电阻值、以将 Vth_high = 4.16V 和 Vth_low=3.88v 设置为 迟滞窗口。  

此外、在此计算中、我们是否需要 考虑失调电压、输入失调电流或偏置电流?

谢谢!

引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好引脚、

    由于它们共用公共输入和基准分频器、它们将根据每个输出的状态相互影响。 这变得非常复杂。

    首先、我建议阅读以下应用手册以了解迟滞和窗口比较器的基本原理:

    "="">迟滞电路(修订版 A)" href="https://www.ti.com/lit/pdf/snoa997">Inverting 具有迟滞功能的比较器电路(修订版 A)

    "="">迟滞设计指南(修订版 A)"包含迟滞设计指南(修订版 A)的 https://www.ti.com/lit/pdf/tidu020">Comparator

    "="">迟滞参考设计" href="https://www.ti.com/tool/TIPD144">TIPD144具有迟滞功能的比较器参考设计

    "="">窗口比较器设计指南" href="https://www.ti.com/lit/pdf/tidub01?keyMatch=WINDOW%20COMPARATOR&tisearch=search-everything">Window 比较器设计指南

    "="">窗口比较器参考设计" href="https://www.ti.com/tool/TIPD178?keyMatch=WINDOW%20COMPARATOR&tisearch=search-everything">TIPD178窗口比较器参考设计

    下面是一个简单的出色迟滞计算器(外部站点)、用于验证计算结果:

     http://sim.okawa-denshi.jp/en/compkeisan.htm

    在尝试确定四种可能的输出状态中的每种状态下的迟滞反馈影响时会遇到困难、因为每个状态都具有不同的基准和输入值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 引脚、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../pin_5F00_lm2901.TSC

    由于存在 C1、R8是必需的。 将比较器的正输入直接悬挂在 C1上会产生反作用。 通过 R11的正反馈应将+input 快速移出阈值区域、但此处的电容器会再次降低该过程的速度。 因此引入了 R8。 它将 LM2901的+输入与 C1隔离

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、这是一个很好的问题

    引脚

    希望 Paul 和 Kai 能帮助您解决需求。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    以上回答非常有用、我需要清楚地了解这些信息。  

    如果我有进一步的问题、我会跟进团队。   

    谢谢、

    引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢后续 Pin

    很高兴听到并感谢您的反馈。

    我将继续打开帖子、以便您有时间查看他们的意见。  确实是一个需要考虑多个变量的复杂电路。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚

    只需重新办理入住手续、我将在本周结束前将此帖子保持开放状态。  如果之后需要进一步的支持、您只需回复或打开一个新线程即可。

    卡盘