This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:增益参数

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993830/lmh6882-gain-parameters

器件型号:LMH6882

大家好、

您是否介意我询问增益参数? LMH6882数据表中有两个图、即图17和图19、如下所示。 您能否详细解释增益阶跃幅度误差和累积幅度误差的含义? 例如、在第一幅图中、当电压增益为6dB 时、大约-0.125dB 的增益阶跃幅度误差意味着什么? 第二个图中的累积振幅误差是什么意思? 您能否以6dB 电压增益为例对此进行说明? 我想知道、当我预设电压增益时、误差取决于哪个图。

谢谢、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    "增益阶跃幅度误差"是"裸"增益单元的增益误差、而"累积幅度误差"是整个信号链(包括增益单元)的总增益误差?

    只是一个猜测  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    是否有人能给出更精确的定义?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

      我相信 Kai 是正确的。 增益阶跃幅度误差(图17)是指两个相邻阶跃之间的增益误差量。 累积振幅误差(图19)是指从6dB 增加到26dB 的两个相邻阶跃之间的增益误差量。 让我与验证团队确认这一点、并在明天返回给您。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

      我收到了关于先前陈述正确的确认。 因此、您可以使用任一图、但我相信最有用的是图19。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的反馈、但我仍然感到困惑、您能否举一个这两个数字的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

     图17显示了两个步骤之间的误差、而图19则显示了该增益选择的误差。 因此、如果您选择18dB 的电压增益、您将看到-0.05dB 的振幅误差。 您将在图19中注意到、最大增益下的累积误差为0、因为26dB 或最大增益是参考点。 但是、图17告诉您两个相邻增益误差阶跃之间的误差、例如17.75和18dB 之间的误差看起来大约为-0.03dB。  

     与此类似的是、图17是 DNL 图、图19是 INL 图(不完全是、但与这些 DAC 规格相似)。

    谢谢、

    Sima