大家好、
您是否介意我询问增益参数? LMH6882数据表中有两个图、即图17和图19、如下所示。 您能否详细解释增益阶跃幅度误差和累积幅度误差的含义? 例如、在第一幅图中、当电压增益为6dB 时、大约-0.125dB 的增益阶跃幅度误差意味着什么? 第二个图中的累积振幅误差是什么意思? 您能否以6dB 电压增益为例对此进行说明? 我想知道、当我预设电压增益时、误差取决于哪个图。


谢谢、
Amy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否介意我询问增益参数? LMH6882数据表中有两个图、即图17和图19、如下所示。 您能否详细解释增益阶跃幅度误差和累积幅度误差的含义? 例如、在第一幅图中、当电压增益为6dB 时、大约-0.125dB 的增益阶跃幅度误差意味着什么? 第二个图中的累积振幅误差是什么意思? 您能否以6dB 电压增益为例对此进行说明? 我想知道、当我预设电压增益时、误差取决于哪个图。


谢谢、
Amy
您好 Amy、
图17显示了两个步骤之间的误差、而图19则显示了该增益选择的误差。 因此、如果您选择18dB 的电压增益、您将看到-0.05dB 的振幅误差。 您将在图19中注意到、最大增益下的累积误差为0、因为26dB 或最大增益是参考点。 但是、图17告诉您两个相邻增益误差阶跃之间的误差、例如17.75和18dB 之间的误差看起来大约为-0.03dB。
与此类似的是、图17是 DNL 图、图19是 INL 图(不完全是、但与这些 DAC 规格相似)。
谢谢、
Sima