This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:级联放大器

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996733/lmh5401-cascading-amplifiers

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: ash

我需要级联2或3个 LMH5401放大器以获得所需的增益量。 但是、使用 TI SPICE 模型的电路板和仿真显示、如果级联了多个 LMH5401、滚降将远低于所需的6GHz 水平。 根据数据表示例电路、每个5401均设置为提供2V/V 的增益。 但系统的增益会随频率而下降。 6 GHz 时 、3级系统实际上会出现大幅衰减(大约19-20 dB)。

任何想法都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

      您是否能够与我们共享仿真文件? 您可以通过在文本框中拖放文件或使用插入选项来插入文件。

    谢谢、
    Sima