This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 FDS02的 TIA

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI, OPA858, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993878/suitable-tia-for-fds02

主题中讨论的其他器件:OPA855TINA-TIOPA858LMH5401

您好!

我需要使用 TIA 仿真光电二极管、但我不确定应使用哪种 TIA。 我需要将光电二极管的输出放大至5V、并且上升时间应尽可能快。 您能否建议使用适用于 Thorlabs FDS02光电二极管的 TIA? 谢谢你。

此致、

Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

      使用47ps 光电二极管时、很难在满足带宽要求的同时实现高增益设计。 由于 Thorlabs 站点目前似乎正在关闭/维护中、因此我无法分辨二极管的电流输出。 但是、OPA855可能是该光电探测器中快速脉冲上升时间的最佳放大器。

      您可以使用此 计算 器来确定最适合您设计的放大器的增益带宽积。 这将为您提供一个 GBW 的放大器、该放大器可提供具有大约65度相位裕度的巴特沃斯响应。 为此、请填写近似值

    • 闭环带宽(0.35/上升 时间)
    • 输入电容(光电二极管电容为0.94pF +估算放大器输入电容为1-2pF)
    • 反馈电阻或设计的增益、以满足您的5V 输出要求。

      借助 OPA855的8GHz GBW、 理论上您可以实现的最高反馈电阻为10-11k Ω。 但是、反馈电容必须非常小、只有0.003pF、这是由于 PCB 板上的寄生效应而无法实现的。 因此、反馈电阻器很可能必须降低。

      如果您对如何选择和使用 TIA 有进一步的疑问、请告诉我。 如果 您知道 FDS02的输出电流、我还可以帮助您使用 TINA-TI 中的 OPA855设置示例 TIA 仿真电路。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速回复。 我已附加光电探测器规格。 谢谢。

    此致、

    Harris e2e.ti.com/.../FDS02_2D00_SpecSheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

     感谢您提供数据表、我们将在周一前向您提供包含光电探测器规格的 TINA-TI 示例文件。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Harris、  

    该光电探测器具有非常快的上升时间和更慢的下降时间?  

    总之、上升时间比您可以为后置放大器找到的大多数时间都要快-实际上、您需要的总带宽和增益是多少? OPA858 (FET 输入)或 OPA855 (双极输入)是市面上最出色的产品、但您最终获得的速度将取决于所需的增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Harris、  

    该光电探测器具有非常快的上升时间和更慢的下降时间?  

    总之、上升时间比您可以为后置放大器找到的大多数时间都要快-实际上、您需要的总带宽和增益是多少? OPA858 (FET 输入)或 OPA855 (双极输入)是市面上最出色的产品、但您最终获得的速度将取决于所需的增益。  

    当有人说得尽可能快时、真的吗? 嗯,然后我们进入这种类型的解决方案

    https://www.alphalas.com/images/stories/products/laser_diagnostic_tools/Broadband_Pulse_Amplifiers_BBA_ALPHALAS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    上升时间对于 我将使用此光电二极管(PD)的应用至关重要。 下降时间虽然要慢得多、但仍然可以接受。  要求 是将输出形式 PD 放大到最低2V 的电压电平(可能需要两级放大?)。 在我的应用中可以接受的最差上升时间大约为300ps。

    此致、

    Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在这种情况下、Harris、

    您需要一个大于1.2GHz 的放大器闭环带宽

    且 SR > 2V/.3nsec = 6600V/usec。 似乎是一项挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LMH5401是否能够与光电二极管 FDS02配合使用?

    此致、

    Harris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要多个级、这里是带宽接近2GHz 的 OPA855第一级。 然后、在增益下使用更多 OPA855级或 LMH5401进行差分、使其达到您所需的增益-我想您没有指定、我猜在这里的二极管 C 上、 这不包括在电缆 C 中-不清楚 FDS02是需要50欧姆电压类型输入还是跨阻级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

    您的光电流是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    光电流为1mA。 光电二极管电容为0.94pF

    此致、

    Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harris、

      要使用光电流和光电二极管电容在 Michael 的仿真中添加内容: 我使用 OPA855连接了瞬态/交流和稳定性仿真。 如果您需要的输出信号至少为2V、则至少需要一个两级放大器解决方案。  

    谢谢、

    Sima

    e2e.ti.com/.../Harris_5F00_OPA855_5F00_Transient.tsc

    e2e.ti.com/.../Harris_5F00_Stability_5F00_OPA855.TSC