This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311-N:过零检测器电路中的振荡

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393-N, LM311, TL331, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996457/lm311-n-oscillating-in-zero-crossing-detector-circuit

器件型号:LM311-N
主题中讨论的其他器件:LM393-NLM311TL331LM339LM393

我将在基本过零检测器电路中使用 LM311N/LM211P、如图13所示。 下拉电压分压器提供3.3V 逻辑输出。  随附的示波器图片(每分段1V)显示 了频率介于1kHz-3kHz 之间时两个边沿上的振荡。 在高于6kHz 的较高频率下、输出更加稳定。

输入来自函数发生器、1kHz 5V PP 正弦波。  比较器电源: 单 个+5.5V - 0。

我尝试了数据表第12页"用于避免比较器应用中振荡的电路技术"中的一些建议、但未解决问题。

已尝试为输出使用单独的电源、没有任何影响。

我在这里没有什么东西、  是否可以在1kHz-3kHz 范围内获得稳定的输出、而无需为此类基本任务使用12个电阻器/电容器?

您可以推荐哪种更适合此类应用的现代比较器更易于使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    只需添加迟滞即可

    另一个不错的选择是 LM393-N 数据表的图31 它还包括迟滞。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    已尝试、使边沿更平滑、但抖动不会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能否发布您的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam

    如 Kai 所建议、请分享您的原理图、并说明您尝试了哪些备选方案。  迟滞是此类问题最常见的解决方案、因此请指明您能够添加的迟滞量。  另请注意、LM311是一款速度相当快、电压更高的比较器。   是使用双电源供电、然后以输出为基准接地。  这是 LM311的独特功能、但如果您不需要该功能、则切换到低速器件(如 TL331)将是一个不错的替代方案。  我们将在提供任何其他意见之前、等待查看您的原理图。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的原理图是删除我所做的所有更改后的当前基线。

    25K-30k 迟滞产生了显著的差异、至少它从边缘上移除了膝盖。

    所有器件均由单电源供电。

    除了在我打开的第一个机柜中、LM311未因任何特殊原因而被选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    不确定您在 output...no 上执行的操作、想知道您正在获得有趣的结果。

    您不需要外部晶体管、典型应用中显示的晶体管位于 LM311内部。 将引脚1接地并将上拉电阻器连接到集电极输出(引脚7)、引脚7成为输出。

    请注意、LM311不是接地感应输入、因此在单个+5V 电源上、输入范围限制为+0.3V 至+3.8V。 将输入接地违反了较低的输入范围、这也会导致"有趣"的行为。

    看看您是否可以在机柜中查找 TL331、LM393或 LM339 ...它们具有接地感应输入。

    另外请注意、您似乎在输入端放置了双极输入信号。 输入不能低于接地值、因此如果信号发生器输出+2.5至-2.5V、-2.5V 会超出-0.3V 限制、并导致输入钳位至 GND -这也会导致有趣的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用外部晶体管、绘图软件没有用于 LM311的模板、 而是指内部晶体管。

    将研究您在上面提出的要点以及其他选择。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    但即使这样、您的原理图也毫无意义、因为您尚未将输出线连接到 LM311的输出。 请不要感到冒犯、但您的原理图完全是胡言  

    正如已经建议的那样,我将这样做:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该已经解释过它是微控制器的输出、它已断开连接、您可以移除 R2并直接探测 LM311输出引脚、这不会产生任何影响。

    为了简单起见、我将使用微控制器内部比较器来实现"过零检测"、并减少外部器件。

    我将来可能会再回顾一下这一点、以达到它的底部。

    感谢每个人的意见和快速响应。

    您现在可以关闭此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Adam

    感谢您的跟进、如果您需要任何额外支持、请随时重新发帖。

    卡盘