This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6628QML-SP:最大电源电压/输入参数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628QML-SP, LMH6628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995977/lmh6628qml-sp-maximum-supply-voltage-input-parameters

器件型号:LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMH6628

大家好、对于一个实际项目、我们希望使用 LMH6628QML-SP 缓冲模拟0V 至5V/12MHz 信号。 要获得0V 至5V 的输出摆幅、应为缓冲器提供-2.5V/+6.5V 的电压。

  1. 是否可以使用非对称电源电压或是否有任何限制?
  2. 数据表中规定了最大电源电压+/- 7V、从而在 V+和 V-之间产生14V 电压。 我们能否为缓冲器提供-2.5V/+7.5V 的电压?
  3. 缓冲器单位增益是否稳定? (我们是否可以将输出与反相输入连接、或者是否必须使用其他元件?)
  4. 组件的输入电阻是多少?
  5. 组件的输入电容是多少?

此致
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    1.是的、没关系。
    2.是的,只要差分电源电压[Vs(+)- Vs(-)小于12V 的总电压,就可以了。 在本例中为9V。
    3、是的、器件单位增益稳定。
    4&5:对于 QML 封装、可能会有所不同、但应接近:

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Markus、  

    LMH6628是一款双通道器件、请注意您对另一个通道执行的操作

    对于这个550V/μ s 压摆率器件、5Vpp 是一个高摆幅。 您的12MHz 需要190V/μ s -因此这是足够的、但您不应期望根据您的负载实现极低的谐波失真-这是什么?  

    我正在寻找一个 TINA 模型、这里是来自 TINA V11库的一个-晶体管级(产品文件夹中没有 TINA 文件)。  

    e2e.ti.com/.../LMH6628-TINA-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、感谢您的快速响应。

    第二个通道还将获得0V 至5V/12MHz 的信号。 实际上、信号的波形类似于矩形波形: 每83ns 信号在0V 至5V 范围内变化最大值3.4V。
    µs 信号应在10ns => 340V/μ s 内趋稳。

    谐波失真的主题是什么?它是否取决于压摆率?

    负载:缓冲器的输出连接到输入阻抗为1k8 (计算值)的差分 ADC 驱动器

    此致、Markus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我认为 Michael 是指这种性能行为、其中 HD 随着输出摆幅的增加而增加。

    您还可以在 数据表中找到作为频率函数的串扰:

    此致、

    Sam