This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:INA280--电流感测放大器

Guru**** 2389920 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996920/ina280-ina280---current-sense-amplifiers

器件型号:INA280

大家好、

我从客户那里得到一个问题、  即 INA280 (或类似的电流感应放大器)连接到电路的功率部分(连接到 VCM)但断开+5V (Vs)是否存在任何潜在问题? 此应用一直处于欠压状态、但处于"待机模式"、目的是断开所有必要负载(即移除放大器的静态电流)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    当 VS = 0时 IB 会发生变化、请参见下面的屏幕截图。  由于电路板寄生和其他引脚的条件、不建议使用 Vs 悬空。  为了降低功耗、建议连接到 GND。  如数据表中所示、您仍然可以通过更改 IB 和 IB 来更改 Vsense。