This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:通过 CC/CV R/C 值校正降低 LLC 输出电流纹波

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996839/tl103w-reduced-llc-output-current-ripple-through-cc-cv-r-c-value-correction

器件型号:TL103W

您好、TI 专家。

我 将通过应用 TL103WAIDR 来测试 LLC 模块。

规格如下表所示。 (最大360V/3A 输出)

在我更改 CC 电路部分(随附的电路图规格)之前、LLC 输出电流纹波(IP-p)大约为2A。

然而、此电路被改变、这样 CC 控制在上述技术规格下是不可能的。

当使用更改的规格测量输出电流时、输出纹波 IP-p 增加到5.65A

CC 电路的更改部分如下所示。

1、R362、C352 NC

2.在6引脚 B-GND 之间添加1KR 电阻器

3.在6引脚7引脚之间添加0.1uF MLCC

4.连接引脚2、3 (CV 侧接地)和4引脚 S-GND

5.在 S-GND 和 B-GND 之间连接0.02R 5W 感应电阻器

 

我们将通过更改 TL103WAID IC 电路来解决此问题。

Q1)是否有任何器件可修改 CC、CV 电路以减少输出电流纹波?

Q2)在原理图的 CC、CV 部分中、是否有任何要修改的器件以实现完全控制? (尤其是在 CC、CV 补偿电路侧)

 

随附了电路图和输出电流波形。 请检查。

谢谢你。

 e2e.ti.com/.../Charger_5F00_LLC_5F00_0407_5F00_.pdf

-。 CC 电路变化前的输出电流

-。 CC 电路变化后的输出电流

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunseok、您好!

    您是否曾尝试探测放大器的输出(引脚1和引脚7)? 输出引脚是否为您的系统预期的电压电平? 是否有任何输出发生振荡?  

    通道2似乎用作误差放大器来调节光耦合器的电压。 这意味着它是较大控制环路的一部分、可能会受到您对设计所做更改的影响。

    谢谢、

    Tim Claycomb