This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:将 OPA197输出对地短路(V-)是否没有问题?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997085/opa197-is-it-no-problem-to-short-opa197-output-to-gnd-v-

器件型号:OPA197

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 OPA197用于他们的新产品。 它们将使用 OPA197作为电压跟随器。

 他们对器件有疑问。

 请给我回复。

 问:将 OPA197输出对地短路(V-)是否没有问题?

   也就是说、当输出对地短路(V-)并且在消除短路条件后、器件是否断开、

   器件的电气特性是否不变?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Kazuya-San、

     问:将 OPA197输出对地短路(V-)是否没有问题?

    封装是 OPA197的短路保护规格。 如果设计符合建议的规格、则 OPA197不应因运算放大器短路情况而受损。 是的、该器件会如图37所示升温、但它会承受故障情况、例如因事故或短时间(每个封装仅限一个运算放大器)。 但是、这并不意味着该器件在 任何温度下都可以无限期地承受短暂的条件、尤其是在温度升高时。 此外、拉电流和灌电流具有两种不同的特性关系、设计人员需要考虑环境工作条件(最坏情况)并相应地降低短路电流。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    OPA197短路条件被指定为"输出短路(注释2) - 接地短路、每个封装一个放大器"。 因此、这是 TI 确保 OPA197输出能够承受的输出短路情况。

    当我向 OPA197设计团队询问输出对 V-或 V+短路时、他们告诉我它应该能够承受瞬时短路。  任何短路情况的问题都是短路期间的输出级功率耗散、确保晶体管结温(Tj)不超过150摄氏度的最大值。 将输出短接至电源轨的风险是、功耗可能比短接至接地时高得多。 这是因为、当输出短接至-15V 时、晶体管上的电压不是示例15V、而是提供高短路电流、而是现在晶体管上的电压为30V

    通常、最好避免出现输出接地或电源轨短路等情况、因为这会不必要地导致 Tj 浪涌。 重复执行此操作可能会对可靠性产生长期影响;就像在 Tj 最大条件下运行运算放大器一样。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程