This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:不了解电流感应放大器的反馈模式

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996395/ina168-feedback-mode-is-not-understood-for-current-sense-amplifier

器件型号:INA168
主题中讨论的其他器件:INA180

对于 IN168的数据表、 反馈为正反馈。 在此模式下、我们无法使用 V+=V-的公式。

但是对于 INA180的数据表来说,它还是 一个电流感应放大器,反馈是负反馈, 这两种结构显然是不同的。 您是如何理解它的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    该系统具有两个反馈系统。  晶体管也具有对系统的反馈。  因此、如果晶体管上的电流因放大器的输出增大而增大、则晶体管上的电流增大、但这会降低放大器 Vin+的电压、因为输入5k 电阻器上会出现较大的压降。  这会产生电路正常工作所需的负反馈。

    INA180是一种不同的架构、没有额外的反馈组件、并且由于 INA168是电流输出、因此具有电压输出。

    希望这个答案您的问题告诉我。 是否有用。  您还可以在具有理想放大器的仿真器中对此进行仿真、以更好地了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也是负反馈、运算放大器将相位反转180度

    但我阅读了 LTC6101的数据表、 它采用相同的架构、但它反馈回 V-

    当然、这是您可能不熟悉的另一个 IC

    现在、我要选择用于原理图设计的 IC、

    两个芯片的连接方式让我有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我突然明白 、LTC6101使用 PMOS、因此它必须反馈到 V-、  

    只有这样、它才能是负反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这涵盖了您的问题。  如果不是、请重新发布问题或进一步添加到此帖子。