This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4051:用于产生高电压的推挽式放大器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996296/ths4051-push-pull-amplifier-to-generate-high-voltage

器件型号:THS4051

在这里进行电外科培训时  、我对射频放大器部分的工作原理有一点迷路(我已经查找了常规的推挽放大器、这些放大器仅基于晶体管、不包含运算放大 器)、我甚至还查看了 AN-272。  此外、我似乎找不到任何公式来显示如何为此特定放大器计算最终增益。 (我首先通过谷歌搜索 具有晶体管电压升压器的运算放大器、这将我引导至 AN-272文档)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mobin、

    增益=(R10+R11)/R10

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这正是我要找的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您意识到应用手册是从1981年开始的-现在有现成的部件可以实现这一目的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否想到了器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 拥有 OPA5xx 系列、而 Apex MicroTechnology 拥有各种高 V 运算放大器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚了解了 Apex Microtechnology、发现 MP118是第一款产品。  它具有比 TI 更高的电源。  本来不会再去检查 APEX 了。