This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:LM358BIDR

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996501/lm358b-lm358bidr

器件型号:LM358B

各位专家、您好!

我们收到了 MSL 2级的 LM358BIDR。 TI.com 以 MSL 级别1对此进行了展示。 DigiKey 将其表示为 MSL 2级。 您的公共域中没有 PCN。
您能否确认 MSL 之前是 MSL 2并与我们分享 PCN?

非常感谢!

Rgds

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、网站和数据表(当前版本:Y、第38页)均显示 LM358BIDR 具有 MSL 级别2。

    您从哪里获得了有关 MSL 1级的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我同意 Clemens 的说法、我没有看到 LM358BIDR 的 MSL 1级。 TI.com 上的"D"(SOIC)封装显示了 MSL 2级。 但是、DGK (VSSOP)和 PW (TSSOP)封装具有 MSL 级别1。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim n Clemens、我的团队正在查看 IHS.com、它仍然显示 MSL 为1级、数据表日期为3月31日。
    我在4月17日加载的数据表中看到 MSL 2。 /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/3884.IHS-CAPTURE.JPGThank您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您何时收到标有 MSL 2级等级的商品?  

    您能否提供一张图片、显示发货包装上的批号?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、请参阅随附的。

    有1个批次显示 MSL 1、另一个批次显示 MSL 2。

    我无法确定 MSL 级别何时更改。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TI-LM358BIDR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    该器件在2020年末达到 MSL 1级标准。  MSL 级别2的使用期为1年。 MSL 级别1不受限制。  由于我们现在要提供更好的器件、因此不需要 PCN。

    在2020年6月、当您收到首批器件时、当我查看我们的数据表的较旧版本时、数据表中会显示 MSL 级别2。 最近的器件显示 MSL 级别1。  

    我不知道为什么我们的数据表和 TI.com 指示 MSL 级别2。  我正在研究导致这种情况的原因。

    谢谢、

    Tim Claycomb