This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:输出引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995720/opa2991-absolute-maximum-rating-of-output-pin

器件型号:OPA2991

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 OPA2199并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们要确认输出引脚的绝对最大额定值。

数据表中未对此进行说明。

我们能否将其识别为与输入引脚的额定值相同的值。

(V-)-0.5V ~(V +)+0.5V

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    图7-10显示了从输出到电源轨的二极管钳位。 但是、如果不了解更多信息、我会将过压和欠压限制为0.3V、而不是0.5V。

    您为什么要问? 您是否计划通过外部电路对这些 ESD 二极管钳位施加应力? 在本例中、我将添加额外的二极管钳位。 可以使用 BAV99或 BAT54、最终与小型限流电阻器结合使用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    输出引脚通常不像输入引脚那样被"驱动"、这就是为什么不为输出提供绝对最大额定值的原因。 通常、输出驱动某种负载。 如果 输出引脚的驱动电流预计高于或低于电源引脚、则从输出引脚到两个电源的 ESD 二极管必须将电流限制在10mA (最好小于1mA)以下。 我强烈建议添加一些保护二极管、如 Kai 所述、以防止内部 ESD 二极管导通。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim 和 Kai、您好!

    我知道 输出引脚没有绝对最大额定值。

    我将与  客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    虽然我们的数据表中没有提供绝对最大额定值、但有一些限制会在超出这些限制时损坏器件。 以上讨论了这些限制。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复和其他解释。

    是的、我知道输出引脚没有可分辨的最大额定值、但有一个限制。

    它就像是具有绝对最大值额定值。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一