This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2890:关断期间的运算放大器运行具有高输出电压

Guru**** 2505125 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995856/opa2890-op-amp-operation-during-shutdown-has-high-vout

器件型号:OPA2890

大家好、我正在为 SARADC 单输入工作、以便使用多个 DUT 进行 ATE 测试(如图所示、在一个 DUT 中使用多个 ADC 输入)。 如果我绘制的电路可行、我会寻求帮助、并且任何建议都值得赞赏。

SARADC 最大为20kHz、电源 I SET 为-3V VSS 和9V Vdd。

问题:

1) 1)该电路的其他哪些建议可以改进。 我将运算放大器关断引脚设置为器件电源、以便在 DUT 断电时禁用运算放大器。

2) 2)当关断位设置为0V 时、运算放大器输出为2.33V、这会导致闩锁、因为 DUT 断电。 运算放大器是否表现出这种情况? 有什么改进吗? 或建议。 我避免在运算放大器之后使用继电器、因为我们有数千个继电器可供控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    当 OPA2890断电且 PIN1...4为输入时、2.33V 电压来自此处  

    我希望 OPA2890在断电时的输入电压也是0V

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    如果断开 DUT VDDIO 线、运算放大器是否正确禁用? 我想知道与 DUT 引脚的一些交互是否会上拉 DISABLE 线路。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所见、右侧的 DUT 为空。 为了便于说明、我不得不画空框。 也许 TI 的某个人可以验证结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、我尝试如下:

    关断位设置为0V 时:

    使用 VDD 9V 和 VSS -3V 时:2.33V

    删除了 VDD 和 VSS:~0V

    移除 VDD 并保持-3V VSS:~-1V

    移除 VSS 并保持9V VDD:~3.38V

    这是否发生在实际 OPA2890中? 我希望器件关断时为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    我认为这只是一些无害的浮点运算。 在每个输出与信号接地之间连接一个电阻器。

    并将反馈电阻器降低至0r。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您好、您是说下图中的某种东西(简化为单个运算放大器供讨论)吗?

    1.如果在运算放大器(R1)后面有电阻器,是否会导致性能下降? 是的、我可以看到 Vout 现在为 UV。

    2.关于0r 的反馈、我想这种类型的运算放大器在0r 下是可以的吗? 我通常使用300-1k 欧姆(因为数据表中说明的单位增益稳定?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    1.是的,这就是我的意思。

    请参阅 OPA2890数据表的图1、32和43。 它们还使用 RF=0。 所以这不会错

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、感谢您的及时反馈。 因此、如果我在 RC 之前使用10k 欧姆分流电阻器或不使用分流器来设计电路、这是可以的、因为这是无害的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fairuz,

    具体取决于您的需求。 但我要添加10k 电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!