This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:温度范围内的精度

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996754/amc3302-accuracy-over-temperature

器件型号:AMC3302

大家好、

你好。

我们的客户对 AMC3302温度精度有一些疑问、我们希望您能帮助澄清这些问题:

1、 总输入失调电压是在25°C 时为+/-15uV、在-40V 至+125C 的全温度下为+/-50uV 吗?  或者、我是否必须在我的应用的温度范围内添加指定为 TCVos 的漂移?
2. 增益误差的问题相同。  
3. 如果我的应用需要-20C 至+85C 的范围、计算增益和偏移误差的正确方法是什么?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不需要、必须添加漂移"TCVOS 输入偏移漂移"。 15uV 是初始偏移的典型值、而50uV 是最大值-这意味着初始偏移大于50uV 的器件不会离开生产线。  

    与之前类似、但"TCEG 增益误差漂移"。

    3、漂移从25°C 开始指定、因此对于热85°C 的情况、您可以将漂移参数乘以 ABS (85°C - 25°C = 60°C);对于冷温度的情况、您可以将漂移参数乘以 ABS (-20°C - 25°C =-45°C)。  

    我们有一个 Excel 计算器、可用于计算典型和最坏情况误差。 用户界面专为电压感应而设计、但计算器也可用于电流感应: www.ti.com/.../sbar013

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚历山大!

    艺术