主题中讨论的其他器件: INA290、 TINA-TI、 INA190
尊敬的 E2E 员工:
在使用 INA118测量流入感应电阻器的电流时、我们注意到、Vos 对电流读出的影响会随 INA 输入端的 Vdiff 而变化。 总体效果与 Vos 兼容、后者取决于 Vdiff。 对于接近数据表上发布的 Vos 值的 Vdiff 值、Vos 与 Vdiff 调制很明显。 因此、我们得出结论认为、INA 的输入端需要最小 Vdiff、以保证线性运行。 此类 Vdiff (min)似乎与 数据表上发布的 Vos (typ)的顺序一致。
我在数据表和/或特定应用手册中没有发现有关此类影响的任何评论。 值得注意的是、我在 INA290数据表中发现了以下注释:
输出级的线性范围被限制为在零输入条件下输出电压能够接近接地的程度。 INAx290的零电流输出电压非常小、最大 GND + 25mV。请确保施加(25mV/增益)或更高的感应电压、以使 INAx290输出保持在线性运行区域。
我想知道这样的东西是否适用于 INA118、更常见的是适用于所有仪表放大器。 在我们的应用中、我们必须测量低于 uA 的电流范围、这样的行为才会生效。 如果有 一个 Vos 与 Vdiff 之间的关系图和/或任何显示 Vdiff 与 Vout 之间非常低的 Vdiff 值趋势的图、在几十 Vos 范围内、经典增益公式似乎出现故障、则会非常有用。
非常感谢您的帮助和支持。
最棒的
Alberto