This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:ALERT 引脚极性

Guru**** 2766335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996716/ina226-alert-pin-polarity

器件型号:INA226

你(们)好

请让我确认警报引脚极性的详细信息。 您能否确认以下理解是否正确?

如果 APOL=1、如果器件超过特定阈值、ALERT 引脚将从高电平变为低电平。

如果 APOL=0、如果器件超过特定阈值、ALERT 引脚将从低电平变为高电平。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    你是对的。

    0 (上电时的默认状态)将器件置于低电平有效状态、这意味着警报线路将其漏极开路保持在高阻抗状态、因此警报引脚保持在通过上拉电阻提供的电压电平、 并在触发警报线路时被拉至低电平。 将该位设置为1将使该操作反相。