This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180输出波形错误

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996672/ina180-ina180-output-waveform-is-wrong

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA181

您好 TI,团队

我在调试 INA180,时遇到问题输出波形如下,通常应为方波,您能帮我了解原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    感谢您使用 E2E!

    这里最可能发生的情况是、您正在见证 INA180的饱和恢复效应。 与任何放大器一样、INA180无法真正摆动到其电源轨。 这意味着您无法真正将器件接地。 正如您在 INA180数据表中看到的、在10kΩ Ω 的负载条件下、通常您可以驱动大约500uV 的电压(器件变化显示了最高5mV 的最坏情况)、但尝试驱动超过该点会使放大器饱和。 放大器饱和后、需要一些时间才能恢复到线性范围、因此您在示波器上看到的异常情况也就会出现。

    此处的一种简单解决方案是改用 INA181、并为 REF 提供基准电压、以便输出充分偏离摆幅限制以避免此问题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。