This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:测量线间电压

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996304/amc1200-measure-line-to-line-voltage

器件型号:AMC1200

大家好、

我们的客户希望确认他是否可以将 AMC1200BDUB 用于以下应用。 根据客户、

我们希望测量线间电压(请参阅 pptx)。  从电压测量示例中可以看到 L2是否接地?  我们的高压系统没有接地或中性点。  这些电子器件由隔离式交流/直流电源供电。  我能否测量像 Pptx 图片所示的线间电压?

e2e.ti.com/.../voltage-measurement-on-AC-lines.pptx

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    否、需要系统接地或中性点来端接高压分压器电路。 现在已连接、Mohm 电阻器在 AMC1200输入端产生来自两个相位的高电压线路故障。 需要为系统接地或中性点添加额外的电阻器。 有关示例实现、请参阅随附的 TINA 原理图。  

     e2e.ti.com/.../8712.VLL_5F00_sense_5F00_AMC3301_5F00_AS.TSC

    确保客户查看绝对最大额定值表、尤其是高侧电源要求和输入共模电压电平要求。  

    L2通常连接到器件接地端和分流电阻 器、因为它将输入电压保持在共模输入范围内、相对于器件接地进行直列式电流测量。 在测量线对线时、无法实现与接地的连接、必须以另一种方式确保输入共模电压。