This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:关断引脚问题

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996479/tlv9152-question-for-shutdown-pin

器件型号:TLV9152
主题中讨论的其他器件:TLV9062TLV9052

各位专家、您好!

我对 TLV9152S 有疑问。

首先、我想确认关断引脚的实际逻辑。
在数据表的引脚功能说明中、该引脚为高电平有效关断引脚。
但是、为引脚2/3分配了封装顶视图\SHDN。 我认为它的意义是低电平有效逻辑引脚。
我认为这只是拼写错误、但您能告诉我哪种逻辑正确吗?

其次、TI 拥有引脚对引脚组合的器件、这与 TLV9052具有相似的性能。 TLV9062等...
但是、这些器件的关断引脚逻辑低电平有效。
然后、您是否会告诉我为什么在类似器件上有三种不同的逻辑类型器件?

我很期待收到您的回复。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    该放大器通过低输入启用。

    我对这种混乱表示歉意。 在我们更新数据表时、我们正在努力阐明关断操作。

    谢谢、

    Tim Claycomb