This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:在电流感测电阻器上测得1.6V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996169/ina193-1-6v-measured-at-the-current-sense-resistor

器件型号:INA193
主题中讨论的其他器件: INA281

您好!

我使用 ina193来测量流经 LED 的电流。  

当 LED 熄灭(或未连接)时、我在 Rsense 电容器的两侧测量1.65V 的电压。 在这种情况下、没有任何其他元件连接到 Rsense 电阻器。
这会导致电路其他部分出现问题。  

这是正常的吗? 或者我可以解决这个问题吗?

电路值:


VDD = 3.3V

Rsense = 0.07 Ω  

I = ~1A

Rsense = 48V 时的 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    将一个虚拟电阻器连接至信号接地、以允许 INA193的输入偏置电流流动

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的提示!

    我不确定"虚拟电阻器"是什么意思。 您是指~10k 电阻器吗?

    Niek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    您可能需要尝试 INA281、INA281是一款引脚、可将器件连接到 INA193。  INA193存在 Vsense 低于20mV 的问题、数据表对此进行了详细讨论。   

    Kai 与虚拟电阻器讨论的是一个电阻器、当输入基本浮动时、该电阻器可以在输入端提供电流。  输入将具有较小的电流、需要以某种方式提供。  因此、IC 或系统上的寄生元件将获得稳定所需的电压。  电阻器的问题在于、它会在连接负载和未连接负载时都增加电流。  根据输入偏置电流的不同、该电压将有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niek、

    如下所示:

    e2e.ti.com/.../3377.niek_5F00_ina193.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、


    这种解决方案确实改善了这种情况。

    电压没有完全消失、现在为0.6V、而不是1.6V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heey Javler、

    感谢您的提示! 我将检查该模型、以查看它对我的设计产生的差异。

    此致、
    Niek