This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193-MIL:JM38510/11202BPA 之间的差异

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996200/lm193-mil-difference-between-the-jm38510-11202bpa

器件型号:LM193-MIL

您好!

你好。

我们的客户希望了解 LM193JGB 和 JM38510/11202BPA 之间的差异。

希望收到您的反馈。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要询问、您不在乎。

    JAN 器件型号指定已在 MIL-M-38510斜线表中记录测试和检查。 另请参阅 DLA 标准微电路制图(SMD)和 JAN 器件型号入门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick

    很抱歉、数据表中未提供此信息。  添加到 Clemens 所指文档的链接将非常有用。

    卡盘

    克莱明

    感谢您提供相关信息的链接。