This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:为使用 FSK 调制设置 AFE031

Guru**** 2386890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031, OPA521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994575/afe031-setting-up-afe031-for-using-fsk-modulation

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: OPA521

您好!

我正在考虑将 AF031用于我的新产品开发。

对于 PLC、我正在尝试了解 AF031如何执行 FSK 调制。

我搜索了 TI.com、但找不到显示此类详细信息的文档。

基本上、我的问题是如何对 AF031进行编程以在 FSK 中运行?

是否有一份文档详细介绍了 AF031如何使用 FSK 传输数字数据?

此外、我参考的是 AF031数据表、我在第1页上阅读了以下文本。

它非常适合于驱动电抗性负载中需要高达1.5A 电流的低阻抗线路。

请您从终端应用的角度详细说明此文本吗?

此外、要从 A031获得可靠的性能、我是否必须使用4层 PCB (信号+ GND +电源+信号)?

感谢您查看此支持请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    问:我的问题是如何对 AF031进行编程以在 FSK 中运行?

    在 AFE031寄存器中、有几组寄存器、请参阅下图、它可以选择 EN50065 CENELEC 频段 A、B、C、D 的工作频率范围。 这将激活器件中的预编程滤波器设置。  

    随函附上 AFE031的 EVM 链接和 MCU 应用手册。  

    有两个表示"1"和"0"的独特较高频率。 1和0的二进制数字信号转换为模拟频率的正弦信号、这些信号通过 AFE031 IC 内部的功率放大器发送、请参阅下图。 通过适当的模拟信号耦合技术、高模拟频率将耦合到现有电力线(交流或直流电力线)上、并在一定距离内传输到电力线的另一端。 AFE031的接收器侧将高 频信号转换、滤除不需要的信息、通过 ADC 对其进行解调、并将传输的信号转换回二进制数字为1和0。  这是我可以解释的最简单的方法、但实际序列比上面描述的要多得多。  

    关于交流或直流电源: 交流电源线可以是具有100Vrms 至220Vrms 的50/60Hz 电源线、在工业电源线中甚至更高。 直流电力线可以是低电压直流、太阳能电压电力线、可达到几百个电压、甚至是直流电力线中的 kV 范围。 信号耦合方法与直流至交流电力线不同、如果您能够告诉我您的应用、我们可以讨论各种耦合方法。 例如、蓝色矩形是 一种变压器耦合技术、用于将传输的 B-FSK 信号耦合到交流电力线上。 AFE031的侧为直流电压高达24V 直流、电力线侧为标准交流电源线、例如60Hz、115Vrms 功率。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts=1618844676480&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94c/sprac94c.pdf?ts=1618845253264&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/tidue68/tidue68.pdf?ts=1618850038313&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-060001

    Q:它非常适合于驱动电抗性负载中需要高达1.5A 电流的低阻抗线路。  此外、要从 A031获得可靠的性能、我是否必须使用4层 PCB (信号+ GND +电源+信号)?

    AFE031在发送器侧集成了精密功率放大器或 OPA521。 功率放大器的额定电流高达1.5A、可驱动电阻负载、电容负载或电感负载。 例如、当 AFE031的传输信号耦合到变压器时、变压器成为 AFE031必须驱动的负载。 变压器负载由 R、L 和 C 组成、这是一种复杂负载或称为无功负载。 当常规功率放大器驱动无功负载时、运算放大器将需要额外的反馈环路补偿、以保持运算放大器稳定。 AFE031的功率放大器不需要针对 PLC 应用的额外反馈环路补偿。 换言之、AFE031能够驱动典型的无功负载、例如高达1.5Arm 的变压器、而无需额外的反馈环路补偿。  

    关于布局、我回顾了 AFE031的 EVM 是4层电路板设计、这是目前的标准做法。 您可以在设计中使用2层 PCB 布局吗? 也许、但我不会推荐它。 如果您需要有关布局的任何助手、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 花时间回答我的问题。

    我当然还有其他问题,但请允许我继续下去。

    请小心并感谢您分享信息。

    此致、

    Krunal