This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:INA229低范围与高范围间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996035/ina229-ina229-low-range-vs-high-range

器件型号:INA229

是否有一个内部放大器来提升低范围上的输入信号、或者它只是一个软件设置?

我提出的原因是、在所有采样周期中、高范围 ENOB 几乎恰好高2位(4倍)、这与仅在高范围、甚至低信号上运行所有输入信号是一致的。

在低范围设置上运行 INA229是否有任何优势?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    我联系了设计团队, 他们说我们 没有放大器来提高信号,这是 ADC 获得更高分辨率的数字设置。 因此,如果转换时间和平均值计算保持不变,则在较低的范围内 ENOB 比在较高的范围内更低。 通过使用更长的转换时间和取平均值、同时实现更高的分辨率、您可以实现更高的 ENOB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我将进行一些测试、以了解在过流情况下切换到高电平还是始终将器件保持在高电平是否合理。 更高的分辨率是很好的、但如果没有更高的精度、它可能对我们没有用处。