This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:有关第6.4节中 OPA551热性能信息的问题

Guru**** 2389790 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996096/opa551-question-about-opa551-thermal-information-of-section-6-4

器件型号:OPA551

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 OPA551用于他们的新产品。

 他们对 OPA551有以下几个问题。 请给我回复。

 问题1. 器件数据表(版本 SBOS100B)在第6.4节中指出、KTW (DDPAK/TO-263)的 RthetaJA 为22.7度/W。

    此外,   在第10.3节中,KTW (DDPAK/TO-263)的 RthetaJA 为65度/W。 功率耗散。

    哪一项是正确的热性能信息?

 问题2. 在10.2布局示例部分中、PDIP-8 NC 引脚连接到 GND。  

    这没问题吗? 是这样吗?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我认为较低的值对于散热是有效的、而较高的值对于散热是有效的。 请参阅数据表的图38。

    "NC"表示"无内部连接"。 如图所示、连接"NC"引脚可能会略微增强冷却效果。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San

    Q1:哪一项是正确的热性能信息?

    这两个数字都可能是正确的。

    我随函附上关于该主题的应用报告。 您的应用可能在该部件中使用散热器、因此建议使用6.4节中 RthetaJC (顶部)图的34.7C/W、请参阅所附的图像。

    https://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf?ts=1619201274318&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     问题2. 在10.2布局示例部分中、PDIP-8 NC 引脚连接到 GND。  

    NC 引脚可以按照 KI 的建议接地、也可以保持悬空。 我要将其接地。  

    最棒的

    Raymond