我想获得14引脚 LM2907、但我很难区分 LM2907M/NOPB、LM2907MX/NOPB 和 LM2907N/NOPB 之间的差异。 这两者之间的唯一区别是数据表第30页"封装信息"中列出的内容吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想获得14引脚 LM2907、但我很难区分 LM2907M/NOPB、LM2907MX/NOPB 和 LM2907N/NOPB 之间的差异。 这两者之间的唯一区别是数据表第30页"封装信息"中列出的内容吗?
您好、Michael、
封装信息表可供选择、 并且不同可订购器件之间通常存在细微差异。 由于您尝试区分 LM2907M/NOPB、LM2907MX/NOPB 和 LM2907N/NOPB、因此我在表中突出显示了它们。 这可能会使选择变得更容易。
LM2907M/NOPB 和 LM2907MX/NOPB 采用14引脚 SOIC (D)表面贴装封装、 而 LM2907N/NOPB 采用14引脚 PDIP、穿孔、NFF 封装。 具体取决于有助于缩小尺寸的器件安装。 如果您计划使用14引脚 SOIC 器件、则会出现差异、即包装数量。 实际的最低数量将降至 TI 分销商的最低数量要求。
当我在 LM2907网页上查看价格时、我发现 LM2907MX/NOPB 是成本最低的版本、因此这通常也是决定因素。
https://www.ti.com/product/LM2907-N#order-quality
我希望这能让选择过程更容易。
此致、Thomas
精密放大器应用工程