This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:通过 PG 位设置选择增益

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996120/ina220-selection-of-gain-thru-pg-bit-setting

器件型号:INA220

大家好、

我想知道如何选择增益。

例如、对于 Rshunt = 5m Ω、标称值= 20A、Imax = 25A 的电压轨、

Vshunt.nom = 5m Ω* 20A = 100mV

Vshunt.max =  5mOhm*25A = 125mV

我可以在 FSR 为+/-160mV 时选择+4增益、或在 FSR 为+/-320mV 时选择+8增益。 我相信+8增益选项可实现更佳的 Current_LSB 分辨率。 正确吗? 哪种增益选项是更好的选择?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Vshunt 最大值为125mV、我将选择160mV 范围。 当然、320mV 范围有效、但更大的 LSB 意味着分辨率将稍微差一些。

    此致、Guang