请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220 大家好、
我想知道如何选择增益。
例如、对于 Rshunt = 5m Ω、标称值= 20A、Imax = 25A 的电压轨、
Vshunt.nom = 5m Ω* 20A = 100mV
Vshunt.max = 5mOhm*25A = 125mV
我可以在 FSR 为+/-160mV 时选择+4增益、或在 FSR 为+/-320mV 时选择+8增益。 我相信+8增益选项可实现更佳的 Current_LSB 分辨率。 正确吗? 哪种增益选项是更好的选择?
谢谢!