Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR116
您好!
如果客户提供24V 电压并在无 RL 的情况下进行连接、则其输出是否为4-20mA 而不会中断?
(客户想知道如果 RL 的两端由于检查过程中的错误而短接、会发生什么情况。)
此致、
DDDOOR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,DDDOOR,
XTR115输出电流线性范围从欠量程限制(受整个2线制电流变送器电路的流耗限制) 到最大输出电流25mA。
只要 Loop+电源在+7.5V 至+36V 的范围内、此器件就能够在这个范围内提供这个输出电流、负载电阻器以环路电源 GND 为基准、符合 XTR115最低合规电压额定值+7.5V (请见下面图表上的 Vcomp)、 所有器件引脚都处于指定的线性区域内、如下所示。 +5V 稳压器和+2.5V 电压基准以 IRET 电位为基准、其中 IRET 允许在环路电源接地上方浮动。

您是否讨论了环路电源 Vs=+24V、I-out 在 Rload = 0 Ω 时短接到环路电源接地的情况? 在这种情况下、XTR115仍将提供输出电流作为传递函数的函数、Iout = Iin * 100。
如果这不是您的意思、请提供 一个详细的图或原理图、其中显示了 XTR115电源连接和旁路电容器、外部 NPN 晶体管、XTR115输入驱动电路以及短路 RL 所指的电压电势。
谢谢、此致、
Luis
您好,DDDOOR,
我没有听到您的反馈、我认为问题已得到解答、但是、如果您有其他问题、请告知我们。
下面是讨论 EMC/EMI 保护的2线 XTR116参考设计(与 XTR115系列相同)的链接:
通过 EMC/EMI 测试的双线制4-20mA 发送器参考设计
TIPD190
下面是有关4-20mA 电流变送器和2线变送器常见问题解答的附加信息的链接:
[常见问题解答]使用4-20mA 电流环路发送器(XTR)进行设计:常见问题解答链接
谢谢、此致、
Luis
您好、Luis、
感谢你的答复。
>您是否正在讨论环路电源 Vs=+24V、I-out 在 Rload =0欧姆时短接到环路电源接地的情况?
是的。 客户担心这一点、您猜到了。
>如果是这种情况,XTR115仍将提供输出电流作为传递函数的函数,Iout = Iin *100。
请详细介绍一下这一点。
如果没有 RL、则24V 的负电位直接施加到 IO 端子、
此时、IO 端子的状态是什么?
端子是否输出恒定电流? 或者端子是否会损坏?
此致、
DDDOOR
您好,DDDOOR,
如果 RL 短接(小电阻短接、接近0欧姆)连接到回路电源的接地端(GND 为0V、不涉及负电压)、则 IOUT 端子将连接到 GND (0伏)、器 件将通过短电阻或0欧姆电阻提供输出电流。 在这种特定条件下不应造成损坏。 请注意、XTR115由单极正电源供电、V+=+24V、环路电源 GND 为0伏、因此不涉及负电压。
如果超过了 XTR115数据表第3页的绝对最大额定值、则会发生损坏。 例如、如果 V+电源和 I-out 之间的电势超过40V、则可能会发生损坏。 如果 V+电源和 I-out 之间的电压超过40V、将 I-out 连接到低于环路电源接地的外部负电压可能会导致损坏。 另一个示例是、如果用户反转 V+电源和 I-out 连接之间的极性、或者 I-out 暴露于超过 V+电源的电势、则可能会发生损坏。
下面是一个指向2线 XTR116参考设计(与 XTR115系列相同)的链接。 此设计包含针对 IEC61000-4抗扰性的输出保护电路建议、并在 XTR 2线电流变送器输出端包含桥式整流器、可在环路电源和负载连接的极性无关的情况下实现功能。
通过 EMC/EMI 测试的双线制4-20mA 发送器参考设计
TIPD190
希望这对您有所帮助、
此致、
Luis