This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:振荡器电路。

Guru**** 2513535 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996073/lmv7219-oscillator-circuit

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件:TL3016

尊敬的社区:

我正在寻找使用 LMV9219比较器开发时钟信号发生器(13.56 MHz)电路、并且在尝试对电路建模(类似于 LMV9219数据表中的图17)时、我无法在电路中添加晶体振荡器。

有人能向我建议一种高效的方法吗?

提前感谢。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya

    您提到无法在电路中添加晶体振荡器

    您是不是说您希望还是不知道如何将此元素添加到仿真文件中。

    我看到您也在为我们的另一个器件提出类似的问题。  我将关闭第2个员额,我们只能在这一员额上提供所有必要的协助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应 Aaditya 的请求关闭此帖子、因为他的重点是使用 TL3016

    卡盘