This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:测量极高输入阻抗源的电压

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995041/lmc662-measuring-the-voltage-from-a-very-high-input-impedance-source

器件型号:LMC662
主题中讨论的其他器件:LMP7721

尊敬的团队:

我们需要测量 ASIC 内部的电荷泵的电压。

电荷泵的阻抗为200T 欧姆。 该团队设计了采用 LMC662A 的电路、其输入阻抗为1 Ω。

由于运算放大器的阻抗与源极相比非常小、因此它将加载源极。 我是否知道以下电路能够正确测量电压?

e2e.ti.com/.../BOOT_5F00_STRAP.TSC

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    输出阻抗为200TOhm??

    忘记所有测量...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Kai、

    我将再与团队进行一次核实。

    将为您提供最新信息  

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    在 ASIC 内部、我假设您要将探针固定到硅片上。 如果阻抗甚至远距离接近所声称的值、那么只要着陆探头就会改变电路。

    我建议使用不同的方法;测量与电荷泵电压相关的其他变化(理想情况下为外部引脚)。 然后强制在内部电荷泵节点上施加电压。 然后改变该电压、直至"其他事项"测量值与 NO 探针值相同。 此时的强制电压应为自然(空载测试)电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我们有一个分线板、其中的信号将进入连接器。ASIC 的输出将进入上面显示的电路、我们将在上面显示的电路的输出端进行测量。

    阻抗范围为10Gohm 至10Tohm

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    输入阻抗在10Gohm 至10Tohm 之间变化。

    对于10千欧姆,我认为上述电路可以,但对于10千欧姆,我认为它不起作用。

    请告诉我你的想法。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    对于10T、我希望信号长度非常短。 任何长度都将拾取外部噪声信号、或者如果屏蔽、电容将使充电和放电速度非常慢。 此外、通过运算放大器或电路板从运算放大器的可变 V-和 V+进行耦合也可能会对输入信号进行过功率处理。  

    您是否确定 ASIC 的使能引脚阻抗如此之高、这一值对我来说似乎是荒谬的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。

    我与 ASIC 团队进行了核对。 阻抗在10Gohm 至10Tohm 之间变化、具体取决于泄漏电流。

    请问我们需要采取哪些布局预防措施。 保护输入是否会对我们有所帮助?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    源阻抗为10T 的电荷泵对我来说根本没有意义。 您在 ASIC 内生成电压、但无法加载、因为源阻抗为10TOHM? 该电荷泵的优点是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我认为该规格是电荷泵引脚在关断时的阻抗、换句话说、是开路。

    您将需要测量电流、而不是电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该电荷泵用于为 MEMS 提供电压。

    这就是它阻抗非常高的原因。(来自设计团队)

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    该电荷泵用于为 MEMS 提供电压。ASIC 是 MEMS 麦克风的一部分。

    我们仅测量电荷泵电压。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我会尝试使用电阻分压器。 将一个或多个10T 电阻器串联并与10T 电阻器组合形成分压器。 借助 LMP7721感应该10T 电阻器上的电压。 3fA 输入偏置电流乘以10T 可提供30mV 的可接受偏移电压。 20...100T 可能会为电荷泵提供可接受的负载。

    Kai

    编辑:当然、LMP7721的+input 电压不得超过 LMP7721的共模输入电压范围! 因此必须相应地修改分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    这是 Paul Grohe 撰写的一篇文章、将会有所帮助。  https://www.edn.com/design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-one/ 请务必阅读全部四个部分。 为最终实验选择的运算放大器是 LMP7721、它具有 IIB 限制、而不仅仅是一个典型值。 但最大电源电压较低。