This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341:替代材料

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV341, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995072/tlv341-alternative-material

器件型号:TLV341
主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV9041

我正在调查 TLV341IDRLRG4的引脚对引脚替代材料。  

您可以向我提供推荐的器件吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您的设计是否需要 TLV341中提供的关断功能? 如果不是、我建议查看 TLV9001。

    如果需要关断功能、我不知道确切的引脚对引脚替代方案。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想确认电源电压1.728V 是否足以支持 TLV9001。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    数据表中的最小电源电压为1.8V。 我无法评论其下面的性能。

    如果您需要在1.8V 以下运行、请考虑使用 TLV9041。 虽然规格与 TLV9001不同、但 TLV9041可在低至1.2V 的电压下运行。

    谢谢、

    Tim Claycomb