This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:OPAMP 与 THS4032类似、具有使能/关断引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032, THS3115, OPA2690, OPA690, OPA2889, OPA2890, OPA2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995640/ths4032-opamp-similar-to-ths4032-with-enable-shutdown-pin

器件型号:THS4032
主题中讨论的其他器件: THS3115OPA2690OPA690OPA2889OPA2890OPA2625

大家好、

我们希望在下面请求您就客户的询问提供帮助。

我的运算放大器与 ths4032类似、但具有使能位。 它不需要精确到 ths4032、至少相似、但具有使能位。 最初我查看 THS3115、然后退出测试、但当我进一步阅读时、这是电流反馈、我需要良好的直流精度来进行 ADC 测试。 这是我的运算放大器用例

电源:-3至9V

类型:针对直流精度的电压反馈

带宽:<50MHz

必须 使用关断/使能引脚。 该引脚将连接到电压引脚以进行控制。

噪声:<6nV/sqrt

运算放大器将用作单位增益单输入 SARADC。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    OPA690似乎可以满足您的要求、如果您需要双封装、则可以选择 OPA2690。

     OPA690数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    OPA2690数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2690是一个选择、它是我们在具有高跨导输入级的 Burr-Brown 所做的一个选择-提供比必需的高得多的噪声、但压摆率很高。 具有更低噪声和更低压摆率的更常见输入级可能是 OPA2889

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    通过查看数据表、我可以看到 OPA2690的输入电压噪声为5.5nV/sqrtHz、OPA2889的输入电压噪声为8.4nV/sqrtHz、这超出了此处要求的规格。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上想到的是 OPA2890 -这两种器件的功耗都非常低-除非需要高压摆率、否则我倾向于不使用 OPA2690。  

    您还可以考虑 OPA2625

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、OPA2625不支持12V 总电源、  

    具有禁用功能的双通道实际上有点少见、如果不关注最低功耗、OPA2690可能是最佳选择。