This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:无铅焊接

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995701/lm139aqml-pb-free-soldering

器件型号:LM139AQML

您好!

我们的客户对焊接有疑问。


LM139AWG/833不符合 RoHS 标准、铅涂层为 SnPb。
是否可以为此产品使用无铅焊料?
我检查了可靠性数据、但它未知。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San

    我以前没有遇到过这种情况,因此我将咨询封装专家,并希望明天能与您联系。  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    不建议这样做。 由我们的封装专家总结:

    SnPb 熔点为183°C、 而无铅熔点为217-220°C

    SnPb 的回流焊曲线通常在210°C 时达到峰值、无铅回流焊曲线峰值在240°C 时达到峰值

    运行无铅曲线的 SnPb 器件肯定会使 SnPb 焊料过热、并导致其在不同温度下发热和冷却。

    SnPb 将与 金属间化合物分离、形成一个会影响焊点可靠性和强度的弱焊点。

    此外、SnPb 引线封装的额定配置为210°C、这可能会导致器件过热或应力。

    因此、对于非关键型、非应力型环境(例如固定室温消费类应用)可能是可行的、我们不建议将其用于高可靠性应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。

     此致、

    Hiroshi