This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:适用于高电压应用的隔离式电压测量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/994137/amc1311-q1-isolated-voltage-measurement-for-high-voltage-applications

器件型号:AMC1311-Q1

我想测量3.5kV 直流/直流转换器的输出电压、以便输入到微控制器的 ADC。 我可以使用 AMC1311-Q1来实现此目的吗? 该 IC 需要0-2V 的输入电压、因此我必须使用大分压器将3.5kV 的高电压调节为2V。 这样做会有什么问题吗? 是否有其他选项可用于此类高电压的隔离式电压检测? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    请注意、AMC1311-Q1的"最大额定直流隔离电压"仅为2121V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您能否推荐一款可承受额定值的相关器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    您能再多讲一讲您的应用吗? 此直流/直流转换器的用途是什么?  

    GND1和 GND2的绝对幅度是多少? 在理想情况下还是在发生故障期间?  

    正如 Kai 所说、最大额定直流隔离工作电压为2.1kV。 如果在高侧出现分压器中的电阻短路以及3.5kV 长时间连接到 AMC1311-Q1的 GND1的问题、则可能会出现隔离故障、从而导致开路。 请查看数据表中的图4、其中显示了不同工作电压下电容隔离栅的预期寿命下降情况。  

    本文档详细介绍了 TI 隔离产品的故障: https://www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf

    我将向我的团队咨询您的申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    另一种选择是直接在高压侧对3.5kV 电压(分压器-> ADC)进行一些模数转换、并借助高压光耦合器传输 ADC 的数字输出信号(数据、时钟、选通或任何其他信号)。

    即使是在高压侧使用简单 LED 驱动器的自构建光耦合器、也可以在低压侧使用 TIA、并在其间使用一英寸空气  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Alexander、

    我理解您的观点、但如果我们冒风险、会怎么样、因为电阻器在发生故障时不容易受到短路的影响。 在极端情况下、IC 可能会损坏、因此我们可以更换 IC、因为这不是一个要求苛刻的应用、而只是电力电子课程中的一个 Capstone 设计项目。  

    此致、

    杜门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    如果 IC 损坏、您可能会失去安全隔离

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    我明白了。 小心!  

    这是有关隔离器故障模式的文档。 我们的产品设计为故障开路、因此在发生故障时不应担心低侧的高电压问题: https://www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf

    但是、请像往常一样非常小心、并遵守所有安全规则。