This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:瞬态性能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995956/opa454-transient-capability

器件型号:OPA454

团队、  

我的客户有以下问题。  

"我已为我的设计选择了 OPA454AIDDAR IC。...我计划将其用于电源电压为+11/-11V 的电压跟随器配置。该跟随器的输出连接到将在短时间内出现20V 瞬态的引脚。
我的问题是、即使输出引脚和负输入引脚上的电源电压为+11V/-11V、运算放大器是否能够承受短时间+20V/-20V 瞬态?"

 此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们当然没有在该瞬态条件下测试 OPA454IDDAR、但它是一个具有背靠背输入钳位的 JFET 输入运算放大器。 与 大多数双极 FET 相比、JFET 通常具有更高的击穿电压。

    保护运算放大器输入免受 EOS 条件影响的最有效方法之一是包含输入电流限制。 在 OPA454非反相输入端添加串联输入电阻器将限制输入瞬态事件期间可流入输入电路的电流大小。 电阻越高、电流限制就越低。 如果电路可以承受1千欧串联输入电阻,则20V 输入瞬态的最大电流为[(20V - VF (ESD 二极管) -11V / 1千欧],或最大电流为8.3mA。 ESD 二极管的额定连续电流为10mA、因此8.3mA 的瞬态电流不会成为问题。 如果可以增大串联输入电阻器、则最大瞬态电流将减小。 OPA454是一款高电压运算放大器、如果瞬态期间的电源电压浪涌位不会有任何处理问题。 无需在电源线上添加瞬态电压抑制器二极管。

    请注意、输入电阻确实会给电路增加一些热噪声。 因此、最好在允许的最大瞬态输入电流电平和可接受的噪声贡献之间找到折衷方案。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程